This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:它是否可用于升压应用?

Guru**** 2330840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090, LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608294/tps40090-whether-can-it-be-used-for-boost-application

器件型号:TPS40090
主题中讨论的其他器件: LM5122

你好! TI、

我想构建多相太阳能电池板直流/直流转换器。 我可以将 TPS40090的 IC 用作控制器吗? 我看到 TI 有一些将此 IC 用于降压稳压 器的参考设计、但我的应用是用于升压电路。 我会得到 IC 可用于多相升压调节的确认。

非常感谢!

Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    建议将 LM5122用于多相升压转换器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 钱

    感谢您的快速响应。

    我的应用实际上是三相 LLC 全桥转换器、它具有四个用于单相的 MOSFET。 LM5122是否适合该应用?

    谢谢、

    Johnson Pi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson:

    我不属于 LLC 全桥转换器系列。
    您能否提交标题中包含"LLC 全桥"的新帖子? 希望其他 TI 员工能在这方面提供帮助。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我会的。

    Johnson