This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:IC 是否正常工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607090/bq76940-ic-working-or-not

器件型号:BQ76940

您好听众

如何知道 BQ76940是否正常或有缺陷?

我为该 IC 制作了一个 PCB。 在我连接了电池后、我意识到连接到 REGSRC 的 MOSFET 连接错误。 现在我不知道这是否损坏了 IC?

更正了 MOSFET 连接后,我连接了电池,就在连接6节电池后,REGOUT 上的电压读数大约为(3.6*6) 21V (这几乎等于连接到 IC 的总电压),这远远超出规格。 在这方面、我可以得出 IC 已损坏的结论。 在我的测试过程中可能会出现几个这样愚蠢的错误。 那么、我如何每次确认电池是否正常工作或损坏?

P.S. 我对这个论坛很陌生、期望很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    确定部件是否有缺陷可能是一个过程。  某些步骤可能如下、但结果可能取决于历史记录。

    1. 检查输入是否为正确的值。  如果超出组件限制、则可能会损坏组件。
    2. 检查输出是否符合预期。  如果未引导'940、REGOUT 应接近0V。  相对于它们的本地基准、CAP1也应该接近0V、CAP2和 CAP3应该接近0V。
    3. 通过向 TS1施加上升沿来引导器件、并且通常从 TS1移除电压。  现在验证在开启条件下的输出是否符合预期: 相对于本地基准、CAPX 大约为3.3V。 REGOUT 为2.5V 或3.3V、具体取决于版本。 SDA 和 SCL 应该被上拉
    4. 确认 器件响应其 I2C 地址并报告寄存器。
    5. 确认所提供输入的寄存器值符合预期
    6. 确认器件响应寄存器输入。

    REGOUT 上的21V 不是正常的、940可能会损坏、但请确保您正在根据正确的基准进行测量。  REGOUT 以 VSS 为基准。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我在焊接新的 BQ6940后进行了一些测试、发现电路运行非常奇怪
    首先、当我连接5节电池时、REGSRC 的电压约为18V。 然后在大约30秒后突然出现、因此该值下降到6V。 实际上、6V 的值是在 batt +和 batt -两端的值、以前它显示了18V。 REGOUT 随后变为3.5V (30秒前为5V)。 CAP1变为6.2v。

    所有这些都不需要按下引导按钮。

    我甚至不确定我应该连接其余的电池

    我理解我应该在寻找 CAP1和其他此类组件时尝试寻找解决方案。 但是、如果这些 IC 无法正常工作、在这种情况下、每个组件后面的位置将无法实现。

    我很确定我的原理图和 PCB 设计是正确的、并由当地专业人员进行检查。

    我甚至试图致电当地 TI 办事处寻求支持、他们说、e2e 论坛是唯一的解决方案。

    如果您有时间查看、我想与您分享我的原理图和设计。

    请帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!
    该行为异常、表明存在某种类型的损坏。
    REGOUT 绝不应具有5V 电压、这是一个破坏性电压。
    如果部件在使用另一个部件进行处理或组装更换时损坏、则可能无效、类似于电路板上存在系统连接问题。 您可能需要从电路板上移除 bq76940并将其连接、以确定异常电压源并确认 bq76940的所有电压均处于正常范围内。
    如果您不想公开发布原理图、可以发送朋友请求。 我不知道您是否可以附加到朋友的请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的理解。

    我已向您发送朋友请求。