This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5007:稳压器3.3V 的输入范围

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607839/lm5007-input-range-of-regulator-for-3-3v

器件型号:LM5007

我们能否使用该稳压器满足以下要求。

Vin = 20 - 32 VDC

标称 Vin = 28V

Vout = 3.3V  

Iout = 0.150

输入电源可能会改变 b/w 20 - 32V

工作温度=-40至+85度

此外、输出电流要求可能会因 b/w 0.100A 至0.150A 而变化。

请确认选择的器件是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    您可以在此应用中使用 LM5007。您也可以使用 Webench 进行原理图设计、热仿真等。

    ----阿姆布雷什