This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:序列发生器论坛

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607907/lm3880-sequencers-forum

器件型号:LM3880

您好!

我对 TI 的 LM3880 PSpice 模型有疑问。

到目前为止、我已经能够下载相关的 SPICE 模型、打开并查看模型、然后将 LM3880器件放入 PSpice 中。 我可以运行 PSpice 仿真而不会出现错误。  

我的问题是:  

标志电压保持在0伏。 我首先施加 Vcc = 6V、然后施加 EN = 3.3V。 标记1、2、3全部在0V 时保持低电平。 没有定序或任何类型的操作是显而易见的。

如何使该模型正常工作?

我附上了一些图片、以帮助说明我的问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我检查了我的末端、模型工作正常。 请注意、这些标志是开路驱动器连接、这意味着您必须将电阻器的另一端连接到更高的电压才能工作。

    此致

    Ranjani