This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608249/bq25895-bq25895

器件型号:BQ25895

您好!  

我在电池充电器中使用 bq25895、除了完全断开电池并 仅使用壁式充电器时、一切看起来都很棒、除了我完全断开电池连接后、它只回收电源 、而在没有电池连接的情况下也无法正常工作。 我应该采取任何措施来缓解这种回收问题。 当电池物理连接和断开电池并尝试从壁式充电电源回收中启动时、它同样非常适合壁式充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reza、

    我不知道您的意思是回收电力。 移除电池后、您能否使用 REG9位5禁用内部 BATFET?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    这一建议是可以的、但可以自动执行、以检测电池是否已完全耗尽或已被物理移除、并且 bq25895在所有条件下以及当我们插入墙壁时都能正常工作。
    我从您的报告中了解到的方法是: 似乎每次我们没有电池时,我们都需要使用 REG9位5禁用内部 BATFET,(同样,我们尚未尝试过这一建议,但我需要确保自动检测无电池或无电池电量,并自动禁用或启用 BATFET。

    谢谢…………Reza Rafi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reza、

    根据 SYS 和 BAT 上的电容数量、充电器将以相当可预测的低速率进出终端。 如果您的处理器可以监控以该速率进入/退出终端的情况、您应该能够检测到电池损坏或已取出。