This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用具有 MPPT 的 SEPIC 转换器的铅酸电池充电器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608156/lead-acid-battery-charger-using-sepic-converter-with-mppt

尊敬的所有人:

对于我的铅酸电池充电器、 我想修改 TMDSSOLARPEXPKIT、包括具有太阳能电池输入的 mppt 的 SEPIC 转换器。

充电器的规格如下所示。

输入电压:5 ~ 35V

输入电流:30Amath

输出电压:10 ~ 16VDCmax

输出电流:30Amath

蓄电池:12V/300Ah

开关频率:50kHz ~ 100KHz (尚未固定)

您是否会为我的应用推荐合适的 FET 和电感器?