This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH12040W:在3.3V@60A 下应用 PTH12040W 电源模块的降额注意事项

Guru**** 2481675 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH12040W, PTH08T250W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607286/pth12040w-de-rating-consideration-for-application-of-the-pth12040w-power-module-at-3-3v-60a

器件型号:PTH12040W
主题中讨论的其他器件: PTH08T250W

您好!

我要求最大输出功率/电流为3.3V@60A 、典型要求为3.3V@50A。 我计划在   应用中使用 PTH12040W 电源模块。

输入电压应为+12V +/-0.5V DC。 请对 模块耐受能力与3.3V@60A 的功率要求进行评论。

建议  在运行时需要注意散热注意事项。

此致、

Shamsad P K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的设计和特性是可在高达50A 的电流下运行。 不建议在50A 以上的电流范围内运行此器件。 对于50A 以上的电流、请考虑并联2个 PTH08T250W 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意你的建议。 但是、对于并联两个模块、我有空间限制、因此没有其他方法。

    我想知道50A 电流过额定电流时的预期故障模式。  

    根据我的理解、该模块具有内置过流、过热关断保护。  

    请帮助我理解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该器件具有过流和过热保护。 但是、该器件的设计不能达到这些限制。 这些保护措施旨在防止出现短路或极端温度情况。 不保证或建议在高于额定电流和温度的情况下运行。