This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:断续模式和一些问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607662/tps23753a-hiccup-mode-and-some-questions

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: TPS2373

大家好

如果我们问 TPS23753A、您会介意吗?


 在输出短路的情况下、该器件是否具有断续模式保护?


 VC 引脚是否具有钳位二极管 来抑制 内部过压?  


我们的客户为 VC 引脚使用0.22uF+1.0uF 电容。
是否可以使用这些值?
在这种情况下、TST  的时间将为30ms。
如果它影响  VC 引脚的稳定性、您能告诉我们吗?


是否可以在 VC 引脚的电容和 GND 之间插入电阻进行放电?
我们的客户假设如下:
-如果发生跨接短路、VC 电压会通过充电而振荡、 此后 与正常运行相比、放电需要很长的时间。  
 因此、初级 FET 将被加热。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们猜您的团队 太忙了、但您能给我们回复吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    很抱歉、由于7月4日假期、我们的回复延迟。 目前正在研究这一问题,并将在有答案时公布。 谢谢!