This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:降压开关 IC 6A/7A

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54332, TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651348/tps54332-step-down-switch-ic-6a-7a

器件型号:TPS54332
主题中讨论的其他器件: TPS56637

您好!

我需要您的帮助来查找 降压 IC、该 IC 具有 与 TPS54332相似的字符(价格、封装 SO-8、eff、et')、但具有6A/7A 最大电流 、同时还具有外部 N 沟道 MOSFET。  

工作 规格:最大输入电压26V、输出电压12V、最大输出电压容差 精度2% 和实际电流限制。

我曾尝试在 TI 网站上查找过它、但未找到 外部 MOSFET 的类别。  您能就哪些 IC 选项提供建议吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您需要选择一个控制器、而不是集成控制器? 但我认为集成也适用于6A 或更高电流、例如 TPS56637

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mao Vental、

    我在 TI TPS56637中查找了该 IC、但找不到它。 我只在中文网站上找到它、并注意到我需要的 QFN 是这样的。 TI 似乎没有这种 IC、就像我在 LT 等竞争对手品牌中发现的那样。 或者、或许有人可以纠正我的问题...

    BYD、我们更改了规格、现在它的最大 恒定工作电压可以是5A、12V 稳压、 您能为这个提供建议吗?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 WEBENCH 查找所需内容。
    www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao Vental、

    谢谢、我们将进行相应检查。