This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450:监控充电状态

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649760/bq24450-bq24450-monitor-charging-status

器件型号:BQ24450

尊敬的所有人:

 我选择此 IC 为24V、12A 铅酸电池充电、但我对监控电池状态及其三种充电模式有一点困惑。 我有以下问题:

1) 1)根据 BQ24450的数据表、我可以将 ISNS、STAT1、STAT2和 PGOOD 等集电极开路输出引脚连接到微控制器。 我是对的吗?

2) 2)我是否需要将微控制器的逻辑提供给 BSTOP 引脚或直接将其连接到 ISNS 以在不同模式之间进行切换?

3) 3)能否使用控制器的模拟通道读取 CE 引脚上的控制电压? 如果是、请向我提供基本步骤。

4) 4)对于热管理、针对 Rsense 和 Qext 采取了什么预防措施? 我希望在温度超过80摄氏度的环境中使用该 IC。 那么、我可以使用它吗? 或者、该 IC 是否有任何替代方案可实现更高的温度。

此致、   

Prashant Chavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、  

    我想大多数铅酸电池制造商都说、您不应在温度超过50摄氏度的情况下为任何铅酸电池充电-这是由电池的化学成分造成的。 在这些温度下、电池的寿命也会受到影响

    热量是电池的最坏敌人、包括铅酸

    谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../643113
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的回答,但我对此有几个问题,我已经成功构建了一个 bq24450充电器电路,但遇到了以下问题
    1)状态机输出(STAT1和 STAT2)和实际 ckt 输出不同步。
    2) 2) STAT1引脚电压、单位为毫伏... 它是正确的吗?? 在数据表中、它们没有提到每种充电模式下的状态引脚电压
    3)当我将输入电压降至4.5V 以下时,PGOOD 引脚状态良好,但同时 Qext 发射器的电压为2.9V,预充电引脚 VTG 为2.8V。 它是正确的吗?? 如果我缺少某些内容、请尽快返回

    正在等待您的回复
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI:
    如果您有上述问题的解决方案,请告诉我,这是非常紧迫的...
    请提供任何帮助。

    提前感谢
    此致
    普拉什兰特