This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq3060:如何使用 bq3060作为主机将信息广播到主机或智能充电器?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651944/bq3060-how-to-use-bq3060-as-a-master-to-broadcast-information-to-host-or-smartcharger

器件型号:BQ3060

尊敬的 TI FAE:

从 bq3060技术参考中、我发现当启用'Operation Cfg B'时、bq3060可以是主机或智能充电器的主机或智能充电器[BCast]。  但我不知道如何使用该函数。

如果启用此功能、bq3060是否作为主器件/从器件? 然后主机可以从它读取信息、它可以向主机广播信息?  bq3060可以自动,更改模式、但我应该如何在正确的时间将主机从主机转换为从机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5207119:

    该器件将保持为从器件、但在启用时会向智能电池充电器广播 ChargingVoltage 和 Charging Current 广播。

    广播及其行为按 SBS 1.1规范( smartbattery.org/.../sbdat110.pdf )定义的间隔进行设置。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    感谢您的回答。 下一个问题是、我应该如何控制主机才能及时获得广播。 如果主机正在从智能电池读取 SOC、智能电池会突然发生严重事件、我应该如何使主机在正确的时间收到严重事件?