This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:引脚额定值和功能;适用于 Cuk 拓扑

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637217/lm25119-pin-ratings-and-functions-suitability-for-cuk-topology

器件型号:LM25119

我有三个问题:

这些引脚的绝对最大额定值是多少:

COMP1、COMP2

这些引脚的功能是什么:

SW1、SW2:方框图显示了这些仅用作高侧驱动器的接地基准。 是否没有与这些功能相关的其他功能?

RAMP1、RAMP2、RES:这些引脚在导通和关断状态下的 V/I 特性是什么?  开关的工作速度有多快?

(我看到电压额定值已经被回答,参考: https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/262250 )

提供了 COMP1、COMP2:V_OH 和 V_OL、但仍必须根据输出类型进行猜测。  额定值和补偿连接建议使用运算放大器电压输出、因此无法连接到其他负载。  但这与建议的两相连接相矛盾、其中 COMP 引脚绑定在一起。  它实际上是跨导放大器吗?  如果是、为什么不使用 R+C 到 GND 进行补偿?  如果使用外部误差信号放大器、COMP 引脚可驱动的电压范围是多少?

我正在查看一个反相型输出应用。  为了减少纹波、我想使用 Cuk 转换器、并且目前在同一电路中的其他通道中选择了 LM25119、因此方便重复使用。  (此外、任何主要制造商(包括 TI)都很少提供用于多相同步 Cuk 转换器应用的产品、但如果您能推荐更合适的产品、我会感兴趣的。)  从我在数据表中看到的情况来看、这应该是可以接受的、但我无法确定"二极管仿真"功能是否正常工作、或者是否可以使用外部误差放大器代替上述答案。

感谢你能抽出时间、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    1、COMP1和 COMP2的绝对额定值应为-0.3V 至15V。
    COMP1和 COMP2是运算放大器电压输出。 在两相模式下、Comp2被禁用并且具有高输出阻抗。 此信息可在数据表第14页上找到。

    SW1和 SW2仅用作高侧驱动器的灌浆基准。 无其他功能。

    如果您有问题、可以通过将 DEMB 引脚拉至高电平来禁用"二极管仿真"功能。

    关于 RAMP1、RAMP2和 RES 引脚、我不知道引脚的"V/I 特性"是什么意思。 您能用更多的代数来解释这个问题吗?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    二极管仿真是否由电流感应输入驱动?

    对于斜坡和电阻、图中显示了一个 NMOS、导通电阻是多少? 这就是 CCS、NMOS 开关以及与绝对最大额定值相对应的任何 ESD 保护吗?

    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、二极管乳化液由电流感应输入驱动。

    斜坡引脚是一个输入引脚、它处于高阻抗状态。
    RES 引脚是一个输出引脚、它是断续时间内的电流源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认、斜坡不会灌入电流(有一个接地开关)?

    RES 电流源上拉至什么电压?

    您能否阐明 COMP 禁用功能-- FB 连接到 VCC 时,最大+/- COMP 输出电流是多少? 这是否仅适用于 COMP2、或者也可以以相同的方式禁用 COMP1?

    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要知道我们支持哪个客户。
    您是否可以使用企业电子邮件发送电子邮件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    获取您的电子邮件。 谢谢。

    有一个用于放电斜坡电压的内部开关。 请参阅数据表第12页上的功能块。

    当 FB 连接到 VCC 时、COMP 被禁用、它没有拉电流和灌电流能力。
    可以使用相同的方法禁用 COMP1。

    当 COMP 引脚处于活动状态时、我不知道 COMP 引脚的最大拉电流和灌电流能力、可能约为10mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  对于斜坡和电阻引脚、您能告诉我们内部开关的电阻是多少?

    电压为 RES 引脚电流源提供的电压约为多少、或者换句话说、它在稳定状态下上拉至什么电压?

    对于我的 Cuk 转换器应用、似乎是合适的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能提供答案吗?

    谢谢、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我没有用于斜坡和电阻 poin 的内部开关的电阻值。

    在断续模式期间、RES 电容器将充电至1.25V、然后通过内部开关放电。

    谢谢