This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:空载时电流大于20mA

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650608/tps61230a-current-more-than-20ma-with-no-load

器件型号:TPS61230A
主题中讨论的其他器件:BQ21040

你(们)好

我需要你的帮助。

我有一个项目使用 BQ21040作为充电器、使用 TPS61230A 作为升压、升压至5V、电源拓扑如下。 当我测试电路时、当我直接向 TPS61230A 输入3.8V (低于4V)时、我发现电流大约为33mA (只需放置 TPS61230A 和相关组件、不使用 BQ21040和 TLV1117-3.3、无电池)、 当输入电压大于4V (输出和输入之间的压降小于1V)时、电流符合数据表(空载时小于1mA)。 我不知道 发生了什么。 我设计的原理图遵循 WEBENCH、布局遵循数据表。

输出电压正常、为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到随附的数字。
    您能否在另一个电路板上检查此问题? 并测量 VIN、SW 和 VOUT 的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    感谢您的回复、似乎无法粘贴原理图和布局。 让我再试一次。

    我没有在另一个电路板上进行测试、现在我没有手头上的 OSC、稍后将测量波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然找不到原理图和布局。 但是、如果您可以按照数据表构建电路(原理图和布局)、这是可以的
    如果您在另一个电路板中有数据、请进行更新。 这有助于检查 IC 或外部电路的问题结果