This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bqstudio 的基本问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649133/bq34z100-g1-basic-problems-with-bqstudio

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOGPCCHEM

当我使用 bqstudio (1.4.54.1)连接到 BQ34Z100-G1时、一切看起来都正常。

首先、我要更改配置寄存器中的温度、该温度显示为只读。 我对该部件进行了重新编程、以确保以前的操作不会导致问题、但保持不变。 我出了什么问题?

此外、将串联 电池(镍氢电池)的数量设置为4后、当我输入电压以校准到5478并按[Calibrate]时、我会收到消息"Calibration cell voltage is out of range..."(校准电池电压超出范围...) 再说一次、我怎么做了?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请升级到 bqStudio 的最新最新版(v.1.3.80内部版本1): www.ti.com/.../BQSTUDIO

    您的 bqStudio 和 bq34z100-G1版本的校准屏幕存在一个已知问题。 新安装的最新版本是修复的最快路径。

    在全新安装 bqStudio 后、如果有任何其他问题出现或持续存在、请告知我。
    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我转到您提供的链接时、我的选择是 v1.3.54.1 (我使用的是什么)或 v1.3.80 build 1。 我在网页上看到上面列出的内容、但我收到的电子邮件引用了 v1.3.76 build 3。 奇怪! 嗯、我将尝试1.3.80... 晚一点回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这解决了校准问题。 但是、配置寄存器仍标记为只读。 这是应该的方式吗?

    另外、您能否给我指出获取要提交到 CHEMID 程序的日志的过程? (似乎我找不到任何东西两次了!)

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经能够为"Watch"窗口选择寄存器、这看起来是正常工作的。 但是、我无法将任何内容保存到日志文件中。 我单击 Save snapshot (保存快照)或在 register (注册)屏幕上单击 start log (开始日志)按钮、然后输入日志名称。 没有任何内容保存到磁盘-甚至没有文件名。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、回复延迟-如果您仍然无法找到 GPCCHEM 工具、请访问 :http://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    GPCCHEM 工具的用户手册可在以下位置找到: www.ti.com/.../slva725

    对于日志文件:请尝试以管理员身份运行和/或更改您尝试保存文件的目录。  


    此致、
    Bryan Kahler