This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133EVM-715-15V:BQ24133

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638967/bq24133evm-715-15v-bq24133

器件型号:BQ24133EVM-715-15V
主题中讨论的其他器件:BQ24133

您好...

我使用了 Bq24133 IC、这是用于两节电池应用的电池支持设计。
我使用了一个适配器15V/1.2A 输出
但是、当我使用电压小于13V 的电源时、电荷不能使用该值、它运行良好。
可以告诉我问题出在哪里吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Safwan、

    为什么原理图中没有输入 FET? 此外、不应将 D5放置在那里、将其拆下。

    根据数据表、对于~1A 输出、我们还建议在电感器上使用6.8uH、在输出电容器上使用10uF、对于输入电容器、使用2x10uF、所有这些电容器的额定电压应为25V。

    此致、
    Steven