This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:硬件问题

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638596/tps61165-hardware-question

器件型号:TPS61165

是否有任何方法可以增加硬件侧 LED 的软启动/斜升时间、而不是在软件侧使用 PWM? 我想将计时增加到大约400ms、如果不是、它可以达到的最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、增加时间不是一个大问题、软启动后是否需要使用 PWM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此时、我们不需要将 EN 引脚设置为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其中一种方法是使用连接到 CTRL 引脚的100微法的晶体管和电容器、此时电容器是晶体管全短路引脚至高电平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我一张连接图片以供参考吗? 对于 CTRL 引脚、我认为它是数字输入。 它会这样工作吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chan:
    我想 Ivan 所说的是有效的、您可以使用电容器来增加延迟时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、
    您能否通过使用电容器来增加延迟时间来进行澄清?
    这是否意味着在 CTL 引脚上添加 RC 电路?
    谢谢、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    是的、您可以使用类似这样的躯体、并且您需要晶体管 NPN 或 PNP、以便将 CTRL 从 GND 断开或连接到 EN。
    这种方法可能不准确、建议使用 SW 来增加延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    您能否分享一张图片、向我展示该电路的具体外观? 我想确保我获得的是正确的。

    谢谢、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../slva471.pdf
    www.element14.com/.../evaluation-module-for-tps61165-high-brightness-white-led-driver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C5设置超时、请检查 CTRL 引脚上所需的启动电压、并找到最佳分压器 R3 R9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你伊凡!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Caryss!