This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:REST 条件下的电池平衡(CBR)

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651049/bq40z50-r1-cell-balancing-at-rest-cbr

器件型号:BQ40Z50-R1

尊敬的所有人:

我认为"休息时的电池平衡"是串联电池的良好功能、但我发现 CBR 默认设置为0、需要注意哪些症状? SoC 在电池平衡或其他后降低...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:4576477:

    要在 REST 模式下启用电池平衡、请通过设置 Balancing Configuration [CBR]= 1将 CBR 置为有效。 电量监测计通过平衡电池之间 SOC 的差异来平衡电池。

    可通过确定和设置 DataFlash 中的以下参数来配置 REST 条件下的电池平衡:
    最小启动平衡增量
    放松平衡间隔
    用于平衡的最小 RSOC

    如需更多信息、请参阅 TRM 的第14.4.12节: www.ti.com/.../sluubc1c.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复、但我在下面对 TRM 描述和 CBR 默认设置感到困惑。 哪一个是正确的?