This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电量监测计针对不会发生的电池过压事件将该引脚置为有效。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649839/bq40z50-r1-gas-gauge-is-asserting-the-pin-for-cell-over-voltage-events-that-do-not-occur

器件型号:BQ40Z50-R1

我们可以使用一些帮助来确定电量监测计在意外时间熔断保险丝的原因。

我们的电池组是一个4S 电池组、使用 BQ40Z50-R1进行监测和保护。  由于电量监测计检测到电池过压事件、我们有少量的电池组会熔断其自身的保险丝。  如果电池组实际看到这种情况、这将是一种理想的行为。  最初、我们查看了黑盒数据、发现一节电池的电压很高、相邻电池(并非总是相同的电池)的电压也同样很低。  当我们获得电池组(保险丝熔断)时、电池电压将全部正常。  我们知道、所有这些事件都是在电池组存放时发生的、通常是在桌子上或袋子中。  最近、我们将电量监测计更改为不熔断化学熔丝、并将数据记录在微控制器上。  我们最终又发生了另一个故障并记录了事件(请参阅下图)。  如果实际发生了这种情况、二级保护 IC (BQ294705DSGR)会以4.45V 的电压熔断化学保险丝:电池组现在完全正常、并在原始事件发生期间存放在办公室的桌子上。

  

  1. 重点是数据样本。
  2. MCU 随时间推移以不同的速率进行采样:
    1. 通常、它以10秒的间隔进行采样。
    2. 在-86秒时、MCU 检测到电池电压非常异常、并开始以 500ms 的间隔对监测计进行采样。
    3. 在-60秒时、我假设监测计触发了电池过压永久性故障、但 在一段时间内没有响应、因为它会处理永久故障并将数据写入 其内部闪存。
    4. 在0sec 时、监测计向 MCU 报告永久故障
    5. MCU 会继续对数据进行采样、以获得另128个样本(64秒)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您提供所发生事件的图表和详细说明。

    为了帮助进行分析、还请发送器件的 gg.csv 文件、事件日志和器件中使用的化学 ID。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    此问题正在通过 FAE 在内部处理。 在论坛上关闭此问题、因为现在正在通过电子邮件处理此问题

    此致、
    Bryan Kahler