This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:使用保留容量功能时、RC/FCC 过高

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649115/bq20z655-r1-rc-fcc-too-high-when-using-reserve-capacity-feature

器件型号:BQ20Z655-R1

我们有一个采用 bq20z655-R1电量监测计的4S1P、3430mAh 电池设计、我们的客户希望电池的剩余容量和
完整充电容量值保持在2500mAh 以下、以便与正在测试的设备兼容;否则、它将不起作用。

我们已使用"保留容量"功能来满足此请求。

监测计的"保留电容 mAh "设置为930mAh、"保留电容 mWh "设置为14332、然后发出复位命令0x41。

请参阅图表。

最初、FCC 降低了保留值(降至2311mAh)、但我们发现、在两个学习周期中、即 VOK
在充电过程中设置、FCC 跳回一个指示"无保留"的值(A 点)、直到充电终止(B 点)
然后、RC 设置为 FCC (单独设置、应该设置)、但当 VOK 再次清除时、RC 会降至"有保留"电平(C 点)、但会发生这种情况
FCC 直到放电开始、然后它也下降到"有保留"电平(D 点)并按应有的方式运行
直到下一个 VOK 设置和充电条件。

我想主要问题是:为什么 FCC 值在 A 点上升到"过高"?

谢谢、

Carl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    感谢您提供详细图、遗憾的是、我需要更多数据来诊断此问题。

    您能否发送测试、设备化学 ID 和 g.csv 的日志文件。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    这是在内部处理的。 在论坛上关闭此问题并与您的 FAE 合作。

    此致、
    Bryan Kahler