This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:我的设计中没有输出、请帮助进行调试!!!!!!!!!!!!!

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640070/lmz31710-there-is-no-output-in-my-design-please-help-to-debug

器件型号:LMZ31710

在我的设计中、LMZ31710用于从15V 生成5V 电压。   原理图和 PCB 布局 如下所示。

当无负载或负载较轻(~1A)时、输出正常。 然而、当负载较重(~3A)时、输出接近0V。

我在这两种情况下都测试了 VADJ 引脚。 在轻负载情况下、VADJ=0.59V;而在另一种情况下、VADJ~0V。

PCB 布局:

顶部覆盖层:

顶部:

解答1:

答2:

底部:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、user4460468、

    为了更好地了解您的设置、您能否回答以下问题:

    • 您的电源电流额定值是多少?系统中的哪些电路脱离 PS 轨运行?
    • 您能否提供 Vin、PH 和 Vout 的示波器截图?  
    • 您是否在较重的负载应用中尝试短接铁氧体磁珠?

    此致、

    Jimmy