This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409HV IC 加热和 LED 闪烁问题。

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639936/lm3409hv-lm3409hv-ic-heated-and-led-flickering-issue

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

您好!

使 LED 照明电路如附件所示。

使用4个 LM3409HV 驱动4个彩色(RGBW) LED (Osram LE RTDUW S2W)、并将4个 LED 串联。

在导通测试期间、LM3409HV 和 FET (IRF5210 (Q1))会加热、然后在1小时后 LED 闪烁。

您能否检查连接的电路并让我知道为什么会发生此 LED 闪烁?

我还附上了 LED 规格表。

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../LE-RTDUW-S2W.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    对我来说、这听起来像是一个散热问题、通常情况下、如果它运行良好一段时间、然后开始闪烁。 它可能会进入热关断状态。 原理图中的器件型号是否正确? 如果是、我有两条意见:

    您使用的 FET 具有非常高的栅极电荷。 我知道您使用的开关频率相对较低、但使用该栅极电荷时、您仍在接近 LM3409的 VCC 电流限制运行。 这可能会导致某些器件正常工作、有些不适合初学者、但更重要的是、在48V 输入电压接近电流限值的情况下、这意味着仅驱动 FET 即可在 IC 中耗散大约1W 的功率。 这是 IC 和 FET 中过热的最可能原因。 我建议使用 Qg 不超过60nC 最大值的 FET、但越低越好。 在效率和热性能方面、Qg 的输入电压通常比 RDS (on)更重要。

    2、二极管也是超大的。 我不确定这是否会产生影响、但您通常不想真正增大二极管的尺寸、因为如果产生影响、寄生效应会增大。 这可能会导致噪声问题、并由于产生的噪声而导致更多发热。 我建议在此设计中使用3A 肖特基电流。

    但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特