This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1中 Qmax 更新的温度范围是多少?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650615/bq34z100-g1-what-is-the-temperature-range-for-qmax-update-in-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1

在 "bq2750x 系列中 Impedance TrackTm电池电量监测算法的理论与实现"(slua450.pdf)文档中进行了说明。 我发现以下说法。

"为了确保 DOD 测量的高精度、如果温度高于40°C 或低于10°C、则不会进行 Qmax 计算 "

同样、BQ34z100-G1中 Qmax 更新的温度范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    bq34z100-G1的范围相同。 如果温度高于40°C 或低于10°C、则不会进行 Qmax 计算

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    是否可以进一步扩大温度范围,例如从0°C 到55 C?
    此致
    Sai Sumant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    这是监测计中设置的范围、用于防止由于 IT 算法的曲线拟合而在极端温度下出现错误的 OCV 读数。 当电池返回此范围时、Qmax 计算将恢复。 该范围可能会被修改、但是测量仪表的精度可能会受到影响。

    为什么要修改超过此范围的范围? 您能否详细介绍一下您的应用、化学成分、负载分布和工作温度?

    此致、
    Bryan Kahler