This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118EVAL:修改 LM5118EVAL

Guru**** 2815265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118EVAL, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637516/lm5118eval-modifying-lm5118eval

器件型号:LM5118EVAL
主题中讨论的其他器件: LM5118

团队、  

请帮助解决我客户的问题:

我想修改 LM5118EVAL 板上的参数。 我不确定 TI 专家是否会有任何疑问:

 

  1. 在 EN 引脚上、我将放置一个 RC 网络、以便我可以控制它何时处于开启状态以及何时处于关闭状态。
  1. 在 Comp 引脚、我想移除其他 R、C 组件并注入整流交流信号、以便系统可以形成 APFC 功能。
  2. 您是否有100V 选项?

 

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    以下是我的意见。

    在 EN 引脚上、我将放置一个 RC 网络、以便我可以控制它何时处于开启状态以及何时处于关闭状态。
    -请勿添加二极管。 我不确定 D4的用途是什么。 当器件开始开关时、可以设置使用电阻分压器和电容器的情况。 请注意、UVLO 引脚需要高于 LM5118的指定阈值电压才能开始开关。

    2.在 Comp 引脚上,我想移除其他 R、C 组件并注入整流交流信号,以便系统可以形成 APFC 功能。
    -“APFC”功能是什么意思?

    3.您是否有100V 选项?
    -此器件没有100V 版本。

    根据您的问题、我不确定该应用是什么、您能否解释您要实现的目标?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carrett、我们可以通过电话来谈论这一点吗? 谢谢。 我的办公室号码是2604165590
    李明