This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880的 EN 引脚

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880, AM3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639966/en-pin-of-lm3880

主题中讨论的其他器件:LM3880AM3703

 我们有关于 LM3880的问题。

问题1.

  我们尝试 通过以下方式使用 LM3880。

  AM3703的 VIN=GPIO 输出(1.8V)

  EN 引脚是否 随上述使用情况打开?

问题2.

  当 EN 为高电平时、请告诉我们 EN 引脚的输入电流。

此致、

 西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一。 LM3880上没有 Vin 引脚。 您是指 Vcc 还是 Ven。 对于 Vcc、输入必须在2.7 - 5.5V 范围内。 对于 Ven、输入应大于1.v

    2 EN 引脚具有7uA 上拉电流。

    此致

    Yihe