This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:占空比限制

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651762/tps54260-duty-cycle-limitations

器件型号:TPS54260

您好、E2E、

您能否通过以下方式运行 TPS54260:

VIN = 4-48V 输入电压

Vout = 3.3V

Iout = 2-2.5A

Webench 不断发出占空比误差、我希望确保我不会违反 FET 的最短导通时间。  进行计算。 我们应该可以。

感谢您的指导!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、
    在这种情况下、输入电压太接近所需的输出电压、我认为这是 Webench 未能提供令人满意的解决方案的原因。
    请记住、对于该器件、还有一个限制条件、即有足够的余量(Vin 和 Vout 之间)、以便 Cboot 电容器可以在关断期间重新充电。 在 Vin=4V 和 Vout=3.3V 的情况下、输入和输出之间根本没有足够的差异来为 Cboot 充电。
    有关详细说明、请参阅器件数据表中的第7.3.4节以及图25/26、了解3.3V 和5.0V 工作电压下的启动/停止电压。

    希望这对您有所帮助。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Russell、

    还有另一个更根本的问题正在发挥作用。 对于低输入电压、高侧 FET 导通电阻可能高达500m Ω。 因此、对于2A 输出、高侧 FET 上的压降将为2 x 0.5 = 1V。因此、即使在100%占空比运行时、 4V 输入时的最大输出电压将小于3.0V。Webench 不会计算出该解决方案并不奇怪。