This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22966:未使用的通道

Guru**** 2600075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22966

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639841/tps22966-unused-channel

器件型号:TPS22966

大家好、团队、

如果 需要使用 TPS22966的其中一个通道、最好将两侧接地或使两侧悬空?

此致、

Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    在您的情况 下、我会使 ON 引脚保持悬空并接地(如果可能)。

    另一种选择是将两个通道并联、以提高器件的性能。 如果将 VIN1和 VIN2、ON1和 ON2、CT1 和 CT2以及 VOUT1和 VOUT2连接在一起、则导通电阻将减半。 如需更多信息、请参阅以下 TI 设计:

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿莱克的好主意! 谢谢!