This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:在执行良好的固件编程后回读.srec 文件

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50EVM-561, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640015/bq40z50evm-561-read-back-srec-file-after-well-performed-firmware-programming

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

你(们)好。

我使用 bqstudio 1.3.76软件和 EV2400 0.18来成功地将"bq40z50R2_v2_08_build_50.srec"固件编程到 BQ40Z50EVM-561中。

然后、我从器件读回.srec、并使用 WinMerge 软件来比较原始版本(bq40z50R2_v2_08_build_50.srec)和回读版本(另存为 bq40z50R2_v2_08_build_50_B.srec)、发现它们不相同。

我还注意到 bqStudio 屏幕上显示的 SMBus 端口地址与数据闪存中编程的地址不同。

请告诉我这是否正常。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认 srec 文件以 Motorola SREC S21格式保存、bqStudio 将其导出为 S32。 这使得比较文件变得困难。 此外、由于复位计数器递增、固件暂存区等、您可能会在 DF 部分看到这两个文件之间存在一些差异、但这些都是可以的。 SMBus 0x16和0x17是相同的地址。 LSB 表示一个读取操作而不是一个写入操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、谢谢!