This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:IADJ 引脚电压

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513HV, TPS92512, TPS92513, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648957/tps92512hv-iadj-pin-voltage

器件型号:TPS92512HV
主题中讨论的其他器件:TPS92513HVTPS92512TPS92513TPS92640

你(们)好  

数据表中定义了 IADJ 引脚、如下所示。

然而、当客户在 TI-EVM 上测量到 IADJ 引脚时、IADJ 引脚被钳位在1.6V。 该引脚的最大钳位电压是多少?
钳位二极管是集成的。 钳位电压的变化量是多少? (典型值:1.8V)

另外、对于 VSENSE、如果 Iiadj 为100uA、则 VSENSE 的电压为300mV。
另一方面、如果 Iiadj 为100uA、则 VIADJ 为2.77V。 公式(7)为 VSENSE = VIADJ / 6。

这意味着在 Iiadj 为100uA 时 VSENSE 应为461mV。 为什么在 Iiadj=100uA 时 VSENSE 为300mV?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    1.8V 钳位是内部的、而不是引脚本身。 因此、如果进入引脚的电流为100uA、则会得到2.77V 电压、但其中大部分是内部10k 电阻器上的压降。 误差放大器在其输入端仍将看到1.8V 电压、因此 VSENSE 仍为300mV。

    我猜1.6V 的低读数是在低输入电压下? 10Mohm 对于任何低于10V 至12V 输入的器件来说有点小、因此电流太低、无法完全增强钳位。 对于低电压应用、电阻器应降至1Mohm、您将获得完整的1.8V 电压。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您的支持。

    我们的客户为 EVM 的 IADJ 终端提供了1.8V 电压。 (终端通过1k Ω 连接到 IC 的 IADJ 引脚。)

    即使是连接、LED 电流也饱和至1.7V。

    (请参见下图。 Y 轴是电流。 X 轴是 IADJ 端子的电压。)

    这是因为由外部提供吗?

    您能就此向我们提供任何建议吗?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    这很奇怪。 用户指南中提供了相同的数据、最高可达1.8V。 我不确定您使用什么驱动 IADJ、但您是否尝试过移除10Mohm 电阻器? 此外、您是否直接测量 IADJ 引脚上的电压?

    在室温下出现这种变化会很奇怪、如果有人以某种方式损坏了某个 IC、最好尝试另一个 IC、但实际上它可能在规格范围内。 如果您使用钳位来查看 VISENSE 规格、它的典型值为300mV、最小值为285mV。 因此、1.8V 上的-5%和-5%为1.71V。 因此、您可能看到的结果是真实的、但它会在边缘、并且可能没有通过测试程序。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    我建议删除客户的1Mohm。 然后、他们再次测量了 IADJ 的电流调节的线性度。

    但是没有变化。 我在 TI EVM 应用手册中找到了 IADJ 函数结果、如下所示。

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sluubb2/sluubb2.pdf

    这与客户的结果相同。 为什么电流饱和至超过1.7V?

    如果这是实际特性、那么保持电流线性的 IADJ 范围是多少? 我们的客户希望获得 LED 电流的线性度。

    此致、

    本志本

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    根据数据表规格的推断、钳位可能低至1.71V、为了获得最佳精度、在模拟调光时、您不希望依赖钳位范围。 因此、为了获得最佳精度和线性度、建议在从外部驱动 IADJ 时使最大 IADJ 电压低于1.71V。 我会选择1.6V 或1.7V 的最大值、并根据您的最大输出电流设置 ISENSE 电阻器。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您的支持。

    我很抱歉。 上图是 TPS92513HV (TPS92513EVM)的数据。 (不适用于 TPS92512。)

    TPS92512 (左侧)的数据如下所示。

    在上图中、TPS92512的数据在 IADJ 高电压下看起来比 TPS92513好、但在 IADD=1.8V 时看起来精度不高。

    TPS92512的电流特性是否与 TPS92513相同? (同一电路吗?)

    另一方面、在客户的测量中、在 IADJ=1.2V 时获得了1096mA 的 LED 电流。 (电流限制为1.5A)、精度约为+9.6%。

    该数据是在 TI-EVM (TPS92512EVM)上获取的。 根据我的理解、精度将在+/-5%以内。 但它超过了5%。
    您认为数据正确吗? 如果正确、精度是多少?

    正如我在前一篇文章中提到的、我们的客户希望获得高精度和线性度。 因此,我们想知道高线性的范围以及在这种情况下的精度。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    它们都使用相同的钳位、而且钳位可以有一个软膝部。 这可能是唯一的区别。 但是、正如我提到过的、为了获得最佳精度、我将使用最大1.6V 的电压来避免钳位。 您可以看到线性度非常好。 但为了仔细检查、它们是否直接测量 IADJ 引脚上的电压? 在软拐点情况下 、1k 电阻器上可能会有一些压降。

    对于1096mA、您是否确定测量正确且准确? 是否也直接在这里的 IADJ 引脚处测量电压? 它也可能取决于条件。 输入电压和 LED 堆叠电压是多少? 对 EVM 是否进行了任何其他更改? 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克林顿:

    感谢您的支持。

    我向我们的客户确认了情况及其测量方法。 他们在 TI-EVM 的 IADJ 端子和 IC 的 IADJ 引脚上测量了 IADJ 电压。 不过、只有大约10mV 的差异。 (当我为 IADJ 终端提供1.8V 电压时,我在 TPS92512EVM 上自己检查了 IADJ 电压。)

    请让我确保我们如何通过 IADJ 电压计算 ILED 的精度。
    (在数据表上。)
    VSENSE 的典型值为:200mV (最小值:191mV、最大值:210mV)。 *-4.5%~+5%@IADD=1.2V
    VSENSE 的典型值为:30mV (最小值:21.4mV、最大值:40mV)。 *-29%~+33%@IADD=0.12V

    因此、如果 IADJ 为1.2V、精度至少为+/- 5%。 如果精度超过5%、则取决于测量条件。
    我的理解是否正确?

    如果正确、我将需要检查 TPS92512EVM 上的测量条件。
    影响精度的任何参数是什么?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    你是对的。 精度由误差放大器偏移决定、随着电流感测电压降低、误差放大器偏移将增大%。 这在模拟调光期间对所有 LED 驱动器都很常见。 如果您需要更高的精度、您可以考虑使用偏移较低的器件、例如 TPS92640 (最大+/-600uV)。

    此致、

    克林特