This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:关于频率变化(ΔF)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639897/tl594-about-frequency-variation-f

器件型号:TL594

您好!

 

关于 TL594上的频率变化、我的客户提出了一个问题。

(问题)

如果是 TA 常数、根据数据表第5页、频率的标准偏差为100Hz/kHz (典型值)

在 ΔF 温度范围的情况下,我们如何估计频率变化(Δ T)?

我无法理解数据表图1中的频率变化(ΔF)(点线)。

例如、如果振荡器频率= 10kHz (CT = 0.01uF/RT = 12k Ω、

我们将如何通过图1估算该值?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TAO_2199、

    对于给定的 Rt 和 CT、最接近的虚线可估算整个温度范围内的频率变化。 例如、当 CT = 0.01uF 且 Rt = 12kΩ Ω 时、您应该会看到非常接近0%的频率变化

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     

    感谢你的答复。

    例如、

    ・CT = 0.01uF、RT = 120k Ω->非常接近1%的频率变化。

    ・CT = 0.001uF、RT = 25k Ω->频率变化非常接近-1%。

    ・CT = 0.1uF、RT = 1.8k Ω->频率变化非常接近-2%。

    我的理解是正确的?

     

    其他问题、

    例如、如果 CT = 0.01uF/RT = 12k Ω、

    根据数据表第10页、根据公式2、振荡器频率约为8.3kHz。

    但根据图1。(数据表第6页)、振荡器频率为10kHz。

    这种差异的原因是什么?

    (频率变化或标准偏差,或组件(CT/Rt)的误差?) Tao2199

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TAO_2199、

    是的、您的理解是正确的。 我需要仔细研究您的第二个问题、然后再回到您的问题。

    此致、
    本·洛夫