This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:BQ24150和 bq24157应用问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640046/bq24157-bq24150-and-bq24157-application-question

器件型号:BQ24157
主题中讨论的其他器件:BQ24150

大家好、团队、

因为 bq24150状态进入 NRND。 我们计划使用 bq24157重新刷新 bq24150。
正如我所知、我们在第一次使用时需要对所有寄存器进行编程。 (0x00-0x06)
我是否知道我们可以使用相同的代码来覆盖旧设计 bq24150?  我们可以让 bq24150识别额外的寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    首先、bq24157引脚 E2是 输入引脚 CD (充电禁用) 、而 bq24150引脚 E2是输出 AUX PWR。  其次、这两个部分的寄存器1 - 4是相同的、因此相同的代码应该起作用。  bq24157的寄存器5包括 bq24157的 VINDPM 功能控制和 DPM 环路的状态、这可能会有所帮助。  当然、如果您需要充电高于4.2V 或 增加 最大充电电流、则需要在加电后立即写入寄存器6、然后再写入任何其他寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    还有一件事。 数据表显示150 7位 I2C 地址为0x6B。 157 7位 I2C 地址为0x6A。