This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW:我可以选择哪种 TI 的电池管理芯片?

Guru**** 2598935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639785/pru-icss-industrial-sw-which-ti-s-battery-management-chip-can-i-choose

器件型号:

我需要一个芯片来监控由8节串联电池组成的电池组中每节电池的工作电压和工作电流。每个电池的工作电压范围为1.2V-1.9v、工作电流为10A 或30A。 当电池电压低于1.2V 时、。在 0.2C(0.2*10A)恒定电流充电至1.9V 时、电池需要充电当为单节电池充电时、然后充电至0.08C 恒定电压充电哪种 TI 芯片可以满足我的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    遗憾的是、我们没有任何监控器可以监控电池的这一低电量。 您确定这是锂离子电池吗? 我们的监控器主要用于锂离子或 LiPO4Fe、LiPO4Fe 已经是一个低电压电池、但仍在3V 范围内。

    谢谢

    Miguel