This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:需要 DC-DC 解决方案。(VIN 5~24V、VOUT 250V、50mA)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639970/lm3488-needs-to-dc-dc-solution-vin-5-24v-vout-250v-50ma

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:LM3478

Hellow

我想设计解决方案。

输入电压:5V ~ 24V

输出电压:250V

输出电流:0.05A

您能为我的设计提供支持吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    请看 一下 PMP10077。 这是一款采用 LM3478设计的高电压非隔离式升压转换器。 LM3478非常接近 LM3488。

    如果您需要隔离式解决 方案、请遵循此设计指南帮助创建反激式转换器。

    谢谢、

    Garrett