This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070降压/升压转换器上电问题

Guru**** 2604275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63027, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638620/tps63070-tps63070-buck-boost-converter-power-up-problem

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS63027TPS63020

尊敬的朋友:

 

请帮助解决我们计划在新设计中使用的 TPS63070可调节降压/升压转换器的"上电"问题

 

   1.问题说明:

 

 电阻负载超过0.7A 时、转换器在上电时未能达到所需的输出电压5.36V (输出负载的设计要求为0..1.5A)

  • 例如、上电后、输出电压设置为4.86V @ 0.9A 负载和3.55V @ 1.5A 负载
  • 电源正常输出(PG)保持"低电平"

一旦转换器启动"不正常"、将负载降至0.7A 以下会导致输出电压上升至所需的值5.36V、PG 输出上升至"高电平"。 在此阶段、输出负载可增加至1.5A、转换器将继续正常运行

同样、如果转换器在输出负载低于0.7A 时启动"正常"、 则负载可增加至1.5A、转换器将继续正常运行

 

2.   设计规格:

 

输入电压:4.75V...5.25V、由24V/5V、12W 直流/直流隔离式电源提供

输出电压:5.36V±1.5%

输出电流:0..1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这似乎是在该器件中实现的更低启动电流限制。 您是否看了图 数据表的17、19和40?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina、
    非常感谢您的回答
    我对启动电流0.7–0.75A 的解释、见图 40之前、它只是在开始时、当转换器开始生成输出电压时–否则、我需要使用额外的器件在加电期间断开1.5A 负载、然后在加电完成后、将负载连接到转换器输出
    为了解决这个问题–是否可以使用在两个输出电压电平之间选择的组件特性。 这意味着、首先从2.5V 输出开始(电流将小于0.7A)、然后在 PG 升至"高电平"后、使用 VSEL 和 FB2引脚切换到5.36V (输出电流将增加到1.5A)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeev、

    在我看来、可以使用功能选择功能、并使用 PG 信号来监控何时切换。

    请注意、TPS63027和 TPS63020最终可能适合此规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    非常感谢、

    使用 TPS63020是一个很好的建议。 它的封装尺寸允许直接组装到我们的主驱动器板上