This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:如何使用1个 GPIO 在手电筒模式下工作

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651662/lm3644-how-to-work-in-torch-mode-with-1-gpio

器件型号:LM3644

大家好、团队、

我的客户只想使用1个 GPIO 来实现 LM3644的手电筒模式。 这是否可行? 如何执行此操作? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅数据表第8.5.1节中的控制真值表(外部电筒操作、表中的第2行)
    -启用寄存器中的 TORCH/TEMP 引脚
    -将 TORCH/TEMP 引脚设置为寄存器0x09中的 TORCH/TEMP 引脚(默认设置为 TORCHD)
    -通过切换 TORCH/TEMP 引脚来打开/关闭 Torch

    此致、
    Angelos Tsiros