This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:关于脉宽限制

Guru**** 2597145 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639820/ucc27517-regarding-pulse-width-restriction

器件型号:UCC27517

您好!

我正在考虑使用 UCC27517的栅极驱动器。
我有以下问题。

(1) IN +和 IN-引脚的信号输入的脉宽(最小值)是否有限制?
例如、当宽度为几 ns 或更小的脉冲被输入时、它将变得无效、等等

(2) OUT 引脚的脉宽(最小值)输出是否有限制?
例如、宽度为几 ns 或更小的脉冲无法输出。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    我是 TI 高功率驱动器组的应用工程师、我将解决您的问题。 UCC27517在数据表中没有最小脉宽响应特定参数。 驱动器对最小输入脉冲宽度的输出响应可以是输入 到输出传播延迟规格的最大值。 对于 UCC27517、最大传播延迟为23至30ns、具体取决于 VDD 和 IN+或 IN-输入。 在许多情况下、驱动器输出将响应小于传播延迟的输入脉冲宽度、但在最坏的情况下、输出将在传播延迟时间内响应。

    此致

    Richard Herring