This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:当 fsw 为400kHz 时的 RRT 值

Guru**** 2595845 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639127/lmz31710-rrt-value-when-fsw-is-400khz

器件型号:LMZ31710

大家好、团队成员。

将 fsw 设置为400kHz 时、请告诉我 Rt 值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 使用一个255k Ω 电阻器将 LMZ31710的 FSW 设置为400kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arrigo-San、
    我还有一个问题。
    将其设置为450kHz 时、Rt 值是多少?

    因为我们的用户计划使用 LMZ31710、12Vin 至1.5V、2.8V、1.8V、2.5V、 1.5V 和1.3V。
    它们希望使所有这些器件以500kHz 的频率运行、但建议区域中只有1.3V 输出。
    因此、它们希望仅以1.3V 的输出电压运行400kHz 或450kHz。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 使用200k Ω 电阻器将 LMZ31710的 FSW 设置 为450kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arrigo-San、

    我们的用户希望在以下条件下以单个频率使用 LMZ31710。
    12V 输入至1.5V、2.8V、1.8V、2.5V、1.5V 和1.3V。
    在这种情况下、建议使用什么频率?
    表7.
    400kHz 1.1V 至2.5V
    500kHz 1.4V t0 3.4V
    450kHz 是否适用?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于这些应用电压、建议的开关频率为450kHz。

    kΩ 使用200k Ω 电阻器将 LMZ31710的 FSW 设置 为450kHz。