This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:Vmin 升压

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651786/lp8861-q1-vmin-boost

器件型号:LP8861-Q1

大家好、团队、

 

在 DS 中、我们可以找到如何从 eq.1中确定"Vmax boost value"。

但是、我们不知道如何在 DS 的"Vstep =(Vmax boost - Vmin boost)/256"中确定 Vmin 升压值。

 

您能告诉我们如何确定 Vmin BOOST 值吗? 或者,我们能否从 eq.1中自然获得 Vmin 升压值?

 

谢谢、此致、

首都(东京)地区 FAE Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninagawa - San、

    您可以在等式1中使用0而不是0.0387来获得 Vboost_min 值。

    使用1.21V 作为 VBG 将更加精确、因为 1.2V 是一个缩写值。

    如果您有更多问题、请向我发送电子邮件。 E2E 问题可能需要更长的时间才能联系我们的应用团队。

    希望这对您有所帮助、