This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:热关断的阈值温度

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651818/bq25570-threshold-temperature-of-thermal-shutdown

器件型号:BQ25570

大家好、

我想问一下 BQ25570热关断阈值温度。

D/S 7.4.4中介绍了热关断、但未定义阈值温度。

我认为该器件阈值温度最小为85度、因为在"建议运行条件"中提到了 D/S 最高温度为85度。

简而言之、如果环境温度一直到85度、则必须工作。

我的理解是否正确?

此致。

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    工作环境温度范围为-40°C 至85°C。
    此致
    Raheem