This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:太阳能电池板信息

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651893/bq25504-solar-panel-info

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:BQ25570

您好,

 您对 BQ25504和 BQ25570使用的太阳能电池板类型/供应商有什么建议吗?

该应用程序是一种与紧急呼叫类似的车辆跟踪系统、其复杂性也很高。

您是否认为 BQ25570可与太阳能电池板和 USB 的输入搭配使用?
谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    太阳能电池板可与 bq25570搭配使用。 我将谨慎使用 USB、因为该器件是升压转换器、最大输入电压为5.1V。 这也取决于您的 VBAT_OV 设置。 任何能够提供至少15uW 功率的太阳能电池板都应该是良好的。

    此致、
    Raheem