This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3925:PCB 上2个或更多 LDO 输出的组合

Guru**** 2605975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651922/lp3925-combining-of-2-or-more-ldo-outputs-on-pcb

器件型号:LP3925

您好!

我计划在我的设计中使用 LP3925。 我有几个电源负载要求、这更多是1个 LDO 可以支持的。 因此、我计划在 PCB 上合并2个或更多 LDO 输出、以满足所需的负载要求。

我是否可以按照计划将多个 LDO 输出组合在一起?

除了配置相同的输出电压电平之外、我还应该采取哪些预防措施?  

谢谢、此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    我已将您的请求指派给相关的应用工程师、我们将尽快回复您。 请注意、这是美国的休假时间、在回答您的问题时可能会有一些延迟。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    为了补充 Murthy 的帖子、我们通常不建议使用并非为此而设计的并联电压稳压器。 有一些文章讨论了可能的实现方案( 例如 www.ti.com/.../tidub16a.pdf)、但未对 LP3925进行此类配置的验证。