This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:飞跨电容能否设置为0.1uF 或0.47uF? 哪一个更好?

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639819/tps65150-can-flying-capacitance-be-set-to-0-1uf-or-0-47uf-which-is-better

器件型号:TPS65150

你(们)好

在数据表中、飞跨电容选择为0.33uF、但我的客户不容易购买0.33uF。

是否可以更改为0.1uF 或0.47uF?

哪一个更好? 0.1uF 或0.47uF?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    飞跨电容值将取决于您的要求、尤其是输出电流。 0.1uF 和0.47uF 都可以满足要求。 请注意、要涵盖高达20mA 的负载、负电荷泵需要至少100nF 的飞跨电容器、正电荷泵需要至少330nF 的飞跨电容器。 我建议同时使用0.47uF 并验证性能。

    此致、
    Diaara