This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845A:技术规格变化问题

Guru**** 2601865 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651782/uc3845a-specification-change-question

器件型号:UC3845A

注意到自然通风工作温度范围已从-40°C 降至85°C、现在为0°C 至70°C 需要知道此规格变化的基础。

对于未来的产品、是否不再推荐此器件型号?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    UC3845A 是一款旧的 Unitrode 器件、建议的工作温度为0至70°C
    2016年、数据表转换为 TI 格式、在建议的工作温度(-40至85 C)下产生了误差。
    此错误已在数据表中更正。

    该器件目前仍在使用、仍建议用于新设计。

    此致、
    Davit