This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:戴尔电源共享端口检测问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651777/bq25890h-dell-power-share-port-detection-issue

器件型号:BQ25890H

我们这里有一些笔记本电脑、它们具有"Dell Power Share"USB 端口。  所有 USB 端口均标有您的常规 USB 徽标和小型电池(不是充电的闪电、而是电池图片)。  在这些系统中、充电器主要会自动将其检测为 DCP 端口、但有时会将其检测为 CDP 端口、然后断开连接。  我正在尝试了解这里可能发生的情况。  您是否曾遇到过这些特定类型的 USB 端口的问题?  SDP 检测工作良好、快速充电检测工作良好。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    bq2589x 系列 D+/D-功能基于多年前的 USB BC1.2规范。 我们在2013年添加了 HVDCP (例如 QC2.0)功能。 是否有戴尔电源共享检测的公共规范? 例如、5V DCP 只是 D+=D-? 可以添加一个外部电阻器来使 bq25890H 兼容。 在充电器的 CDP 初始检测方面,笔记本电脑的 USB 端口控制器需要一个确认信号。 主机软件/固件必须在充电器检测到 CDP 后立即提供该信号。