This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:输入电流为100mA+时、升压 DCDC 的效率是多少?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651086/bq25505-what-is-the-efficiency-of-the-boost-dcdc-at-input-currents-of-100ma

器件型号:BQ25505

尊敬的团队:

我想知道升压 DCDC 在输入电流为100、150和200mA 时的效率。

数据表显示了下降趋势、如下所示。 这种趋势是一个问题、因为在特定应用中可能会出现更高的电流。

您是否具有较高输入电流下的效率值?

非常感谢您的支持和致以最诚挚的问候、

Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miriam、

    断续模式(DCM)下的最大峰值电感器电流为200mA。  因此、转换器 的最大平均输入电流约为100mA。  这就是为什么在较高电流下不进行效率测量的原因。