This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2482:爆炸式发展

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651651/tps2482-exploding

器件型号:TPS2482

您好! 在成功使用 TPS2482一个月后、开始出现一个问题。 TPS 有时会在感应引脚区域发生爆炸、此时栅极引脚处于低电平、输入电压约为24V。在这种情况下、可能会再次发生这种情况、您可以建议额外的电路提供何种保护来避免这种情况。 说到我们使用的 TPS2482电路、它是从开发板的数据表和应用手册中复制的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alek、


    是否安装了输入 TVS 和输出肖特基? 当 FET 突然关断时、在故障情况下可能会出现 Vin 过冲。 确保 Vin TVS 位于非常靠近分流器的位置、并通过钳位低于 DS 输入指定的最大电平来处理整个短路电流。 另请查看 Vcc 电容器是否位于分流器的+侧、而不是 IC 上。 不确定这是否是此 IC 的问题、但将其置于 Rsns 有助于滤除电流感测的两侧、从而保持电流信号处于检查状态。 通过将任何蚀刻长度的 IC Vcc 引脚放置、可生成一个'LC'、因此 Vin 的滤波效果优于 SENSE。 建议您访问 www.ti.com/hotswap 并下载设计计算器工具以运行所有的、包括 FET SOA。 您还应进行输出短路和电源短路测试、以确保在使用所用组件时整体故障运行的稳健性。 如果没有 TVS、您可能会损坏 IC、因此请做好准备。


    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 在这里、我发布了我们正在使用的 TPS2482的 shcmatic 和 PCB 设计。 您能检查一下它、并给我一些改进电路保护的建议吗? 根据我们仅在 FET 的输出部分使用 TVS 二极管的电路、我们必须在 FET 的输入部分使用相同的 TVS? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alek、

    输入应为单向 TVS。 输出应是高电流肖特基二极管。 在发生故障时、FET 会快速关断。 满故障电流流经可能很高的寄生线路电感。 寄生电感上的极性变化、然后 Vin 上出现极高的正电压。 输出电压将变为非常高的负电压。 必须调整 TVS 和肖特基二极管的大小以吸收全部故障电流、并将输入电压和输出电压钳位到电平、以保护电路和总线上的任何其他元件。

    Brian