This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:PWM 与 UC3846的占空比

Guru**** 2620705 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637666/uc3846-duty-ratio-of-pwm-to-uc3846

器件型号:UC3846

工程师好、

我使用 UC3846来实现推挽应用、目前的问题是 Vin1断电、pin11和 pin14占空比为40%; Vin 通电、占空比非常小、只有大约5%、在这两种情况下、占空比不可调。 请帮助提供一些支持、如图所示的原理图。

非常感谢!

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、

    感谢您关注 UC3846。 该器件采用电流模式控制、并依赖于初级侧电流的检测。 通过将 CS+和 CS-接地、您基本上没有斜坡来比较误差放大器输出。 我建议添加电流感应电阻器、如数据表第11页所示:www.ti.com/.../uc3846.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ben Lough、

    感谢您的回复。 我添加了感应电阻器、现在可以调节占空比。 但我仍然有两个疑问。

    如果死区时间已设置、但它本身发生了变化、那么可能是什么原因导致了死区时间的改变?
    对于 UC3846、可达到的最大占空比值是多少?

    非常感谢。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、

    1、死区时间有多少变化? 在添加感应电阻器后、您是否会看到这种情况? 您能给我发送波形吗? 死区时间由电容器 Ct 设置 您可以从数据表www.ti.com/.../uc3846.pdf 第12页的公式2中计算死区时间

    最大占空比为50%

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ben Lough、

    感谢你的帮助。

    我想问,UC3846是否通过调整脚5的设置电压来调整占空比?
    在开环情况下、不能通过脚5调整占空比。 如果它不是由脚5控制的,则由哪个参数调整?

    最后、我想知道如何通过调整占空比来调整电压输出?
    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    通过比较误差放大器(COMP 引脚)的输出和从电流感测引脚导出的斜坡信号来确定占空比。 如果您想运行开环、我建议从 E/A--上断开 COMP。 将 E/A-引脚接地、并在0.7和4.6V 之间向 COMP 引脚施加电压。

    推挽式中输出电压和占空比之间的关系是 Vout=Vin*D*(NS/NP)*2.Page 11。本幻灯片组的第11页可能对您有用:

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ben Lough、

    感谢您的耐心等待。 但目前我发现 UC3846在工作中有一种抛帧现象。 我很难解决这个问题?

    非常感谢。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    我不是很清楚抛帧现象是什么意思。 请提供一些详细信息吗?

    此致、
    本·洛夫