This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:寿命数据使能:最小电池电压= 0mV,最小温度= 0°C

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76930, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639680/bq78350-r1-lifetime-data-enable-min-cell-voltage-0mv-and-min-temperature-0-c

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQSTUDIO

尊敬的所有人:

为了收集寿命数据、我在 BQ78350-R1上将 LF_EN 位启用为1。 除 Cell Min Voltage 和 Temperature Min 的值外、所有功能似乎都正常工作。 我使用的是带8S 电池的 BQ76930 AFE。 所有电池的最小电压等于0mV、最小温度电池和最小温度内部传感器= 0°C! 最大值正确...

所有其他值看起来都正确、并刷新为 CUV 故障、关断等的数量。 数据从 BQStudio GUI 1.3.54.1读取。

BQ78350-R1使用最后一个固件1.03。

有什么想法吗?

此致、

皮耶里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peirrick:
    是在现场的器件上出现此问题、还是在实验室评估期间出现。 如果在实验室评估过程中、您在这些文件中先前的值在变为0之前是什么?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我找到了问题。 在创建 SREC 文件以拥有干净文件之前、我重置了所有寿命值。 但我在每个值中都加0、最小电池电压的默认值应为32767、最小温度的默认值应为127 (BTW、技术参考中的最小电池电压默认值不正确)。 这些最小值可以减小、因此我一直保持在0mV。

    现在一切都好了、问题解决了。

    此致、

    皮耶里克。