This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:可用作反相 BUCK_BOOST?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5401, TPS54140, TPS54308, TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639879/tps54308-can-be-use-as-inverting-buck_boost

器件型号:TPS54308
主题中讨论的其他器件:TPS5401TPS54140TPS560430

DIR SIR、

我的客户正在寻找 用于音频应用的反相降压/升压:  

 

输入 7~ 16Vin

输出 - 8V 300mA (模拟负电源)

COMPE:NJW4153 (40Vin 1A;fpWM)

 

我认为 Iout 对于 TPS5401来说太大了。

我认为 TPS54140是合适的、但具有更高的 const (而不 是 fPWM)。

我发现 TPS54308 (28V 输入电压3A 电流模式 fPWM 降压转换器) 似乎合适。

但是 、您认为 TPS54308可用作反相降压/升压转换器吗、比如 slva542a?

 

(请允许我现在没有 EVM/PSpice)

 

请发表您的意见

此致

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji、

    TPS54308可用作反相降压/升压转换器。 您还可以检查 TPS560430、您可以立即申请该器件的样片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony San:

    立即感谢您的回答!

    我将在早上拜访客户、他们非常乐于助人。

    不管怎样  ,TPS560430的 RTM 何时?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、kanji-san、

    应该在2018年4月左右。