This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:当占空比为&gt 时;90%

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651119/tps61170-when-duty-90

器件型号:TPS61170

您好!

请告诉我该器件的相关信息吗?

在以下情况下是否可以正确控制此器件?

【条件】

Vin=3.3、Vout=35.34、Iout=25mA

尽管占空比超过90%并超出建议的工作范围、但 Webench 在此条件下工作、因此请提供您的观点。

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑到批次间的差异、一些输出电压将低于目标电压。 他们能否将输出电压设置得更低、如33V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Helen San、

    感谢你的答复。

    我检查了客户无法更改输出电压。

    因此,如果他们设计 了数据表第48页图20的电路,我认为 他们可以输出36V 的电压

    但数据表上的输入电压范围为4.5V 至15V。

    为什么不能使用此电路配置输入3.3V 电压? 是否可以根据外设常数实现3.3V 输入?

    请注意、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当输入电压为3.3V 时、它们可以通过该电路实现 Vo=36V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen San、

    感谢你的答复。
    为什么数据表写入"VIN=4.5至15V"?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于其输出为48V/60mA、如果输入电压低于4V、则峰值电感器电流(考虑到75%的转换效率)将高于1A、从而达到开关电流峰值限制。 因此、为了确保48V/60mA 输出能力、它的值为4.5V