This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54627:过冲和下冲问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639678/tps54627-overshoot-and-undershoot-problem

器件型号:TPS54627

大家好、

我将 使用 我们的 EVM 测试 TPS54627动态响应、我的输入电压为5V、输出为1.05V、 并且我们 EVM 上的参数不变。 电路如下所示。

负载在1A 和5A 之间切换、动态响应如波形所示。 您可以看到、过冲大约为45mV、下冲大约为15mV。 我想知道为什么过冲比下冲大得多。 我认为 D-CAP2模式可能存在某种关系。  

任何评论都值得高度赞赏。

谢谢 、  此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它主要与内部环路参数相关。 不是因为它的控制方法。 您可以看到: www.ti.com/.../tps563208.pdf
    第16页-图30、图31、它也是 Dcap2控件。 但过冲和下冲大致相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    对于 DCAP2设备、由于延迟是恒定导通时间控制、因此在负载降压期间会有延迟。 对于负载降压、器件仅在导通时间结束后响应负载瞬态。 相反、对于负载升压、不会有延迟、器件将立即打开 HSFET 以对电感器充电。